请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130工具/软件:
我制作了一个基于 TPS65130 的 PCB、用于可调正负电源。 安装元件并测试 PCB 后、得到的结果比较奇怪。
当 DAQ 输出= 4.93 Vneg = 3.3V 时、2.4V、负载 Vpos = 5V、负载为 4.6V
当 DAQ = 0V 时、Vneg = 3.3V、Vpos = 4.9v、4.6v 有负载。
FBN= 1.72 和 FBP= 1.13。
我已经测试了一切并尝试了多个 IC、我得到了相同的结果。