This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65635-Q1:直通模式降压转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5137, LM5085, LM25137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554007/lm65635-q1-buck-converter-with-pass-through-mode

器件型号:LM65635-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5137LM5085、LM25085、 LM25137

工具/软件:

您好:

对于以下情况、我希望获得相应的器件建议:

我正在寻找可在高达 3A 电流下输出 12V 电压、输入电压为 32V 至 9V 的降压转换器。  当电压低于~12V(调节电压) 至欠压锁定 (9V) 时、转换器将以超低压降输出输入(100%占空比尽可能接近)。  我在大多数转换器中都意识到存在 MOSFET 偏置问题、但仍想提出问题。

谢谢您、


Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    感谢您联系我们。  抱歉、我们还没有 100%占空比降压转换器、但我们有支持 100%占空比的控制器、即 LM25085、LM5085、 以及双通道控制器 LM25137 和 LM5137。  

    请注意、在我们自己的术语中、“转换器“是指集成了功率 MOSFET 的 IC、而通过“控制器“、IC 采用外部功率 MOSFET。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我是否可以假设该问题已解决、一周内没有任何活动?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。