Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5137, LM5085, LM25137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM65635-Q1Thread 中讨论的其他器件:LM5137、 LM5085、LM25085、 LM25137
工具/软件:
您好:
对于以下情况、我希望获得相应的器件建议:
我正在寻找可在高达 3A 电流下输出 12V 电压、输入电压为 32V 至 9V 的降压转换器。 当电压低于~12V(调节电压) 至欠压锁定 (9V) 时、转换器将以超低压降输出输入(100%占空比尽可能接近)。 我在大多数转换器中都意识到存在 MOSFET 偏置问题、但仍想提出问题。
谢谢您、
Scott