This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:有关如何改善 BQ27220YZFR 故障引起的症状的查询

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557123/bq27220-inquiry-on-how-to-improve-symptoms-caused-by-bq27220yzfr-malfunction

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

工具/软件:

您好、TI 专家

由于 BQ27220YZFR 故障、客户会提出问题、因此我们需要咨询如何改善症状。

1.症状
1) BQ27220YZFR 故障歪曲了标记容量的百分比。
2) 存储在–10 度以下后,当设备在 0 度或以上的温度下运行时,症状再现率较高。
3) 校准后正常运行(寄存器)。
4) 它不会终止或引导在引导过程中以 5%或更少的剩余量,即使它是充分的充电在放电期间的错误陈述(终端场景)
5) 充电 100%未显示。 (从用户的角度来看,它被判定为故障)
6) BQ27220YZFR 校准方向上的临时客户响应。

2.注册
-不要在启动时设置胶。
→只读电量计值

【校准寄存器设置】

bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x14、false);

bq27xxx_battery_i2c_write (di、0x01、0x04、FALSE);

bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x72、false);

bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x01、0x36、false);

 

//等待 2 秒

mdelay(2000);

//重置:i2c 写入 WR 0x41

bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x41、false);

 

// wite 2 sec

mdelay(2000);

// SEAL:i2c 写入 WR 0x30

bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x00、false);

bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x01、0x30、false);

bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x00、false);

3、其他
- BQ25620RYKR + BQ27220YZFR 连接到同一个 I2C。
-在没有 OTP 闪存的情况下作为默认使用。

问题将是什么? 请查看解决方案。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已指定此问题、并将在可能的情况下跟进此问题、在此期间、请附加相关的.log/.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    我与客户进行了检查、客户在不执行 GPCCEDV 过程的情况下将其用作 BQ27220 的默认值。
    因此没有单独的 GG 文件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    这就是问题所在。 请先遵循 GPCCEDV 工具。  

    此致、  

    Jonny。