Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
工具/软件:
您好、TI 专家
由于 BQ27220YZFR 故障、客户会提出问题、因此我们需要咨询如何改善症状。
1.症状
1) BQ27220YZFR 故障歪曲了标记容量的百分比。
2) 存储在–10 度以下后,当设备在 0 度或以上的温度下运行时,症状再现率较高。
3) 校准后正常运行(寄存器)。
4) 它不会终止或引导在引导过程中以 5%或更少的剩余量,即使它是充分的充电在放电期间的错误陈述(终端场景)
5) 充电 100%未显示。 (从用户的角度来看,它被判定为故障)
6) BQ27220YZFR 校准方向上的临时客户响应。
2.注册
-不要在启动时设置胶。
→只读电量计值
【校准寄存器设置】
bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x14、false);
bq27xxx_battery_i2c_write (di、0x01、0x04、FALSE);
bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x72、false);
bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x01、0x36、false);
//等待 2 秒
mdelay(2000);
//重置:i2c 写入 WR 0x41
bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x41、false);
// wite 2 sec
mdelay(2000);
// SEAL:i2c 写入 WR 0x30
bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x00、false);
bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x01、0x30、false);
bq27xxx_battery_i2c_write (dI、0x00、0x00、false);
3、其他
- BQ25620RYKR + BQ27220YZFR 连接到同一个 I2C。
-在没有 OTP 闪存的情况下作为默认使用。
问题将是什么? 请查看解决方案。
请检查。 谢谢你。