This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:芯片使用问题

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558145/tps6521905-the-issue-of-chip-usage

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件: TPS65219USB2ANY

工具/软件:

TPS6521905 在上电后没有输出、并且 IIC 接口无法通信。  该芯片在使用之前是否必须进行 NVM 烧录

EN/PB/VSENSE 引脚的默认配置是什么?  是 EN 吗?  您能帮我解释一下吗?  请详细说明这些问题以及解决办法和程序。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    TPS6521905 的默认配置为 PB 配置。 需要按下按钮(下降沿)才能使器件进入活动模式。  
    但是、默认情况下会禁用所有 BUCK 和 LDO。 它们不会在活动模式下输出、因为它们被禁用。  

    TPS6521905 是一种空白 配置、 默认情况下禁用所有输出、大多数寄存器值设置为 0h。  
    应在预期使用之前对 NVM 进行编程。 或者、在烧录 NVM 之前、通过 I2C 切换寄存器设置以检查器件性能。  

    一旦为 VSYS 供电、I2C 通信应可用、请确保您具有 NVM 编程指南第 2 节中所述的最低硬件要求。  
    您使用的是 TPS65219 插座 EVM 板还是您自己的定制板?

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是我们自己制作的电路板。  如果器件进入运行状态、IIC 应该能够正常读取 ID 寄存器。  我们使用频率约为 200kHz 的 IIC 进行通信、并且器件根本没有响应信号

    您能否帮助我们看看问题可能是什么、以及如何具体解决?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的 反馈。  

    您是否能够调整 频率?
    TPS6521905 仅支持标准、快速和快速+模式 ( 100kHz、400kHz 和 1MHz ) 和 VIO 电平必须为 3.3V 或 1.8V。

    如果仍有问题、

    检查器件地址是否设置为 0x30。
    您是否能够将逻辑分析仪/总线监听器连接到 SDA 和 SCL 线路以确认命令是否正确发送?

    您是否正在使用 TPS65219_GUI 和 USB2ANY 进行通信、或者是否使用您自己的 IIC 通信工具?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率和电压没有问题。 我没有信号发生器、只有示波器。 芯片似乎没有正常启动



    另外、请检查我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的更新。  

    请注意、典型的原理图审阅需要一周的周转时间。  
    为了加快此过程、请填写原理图检查清单并在此处标记任何问题区域:

    https://www.ti.com/lit/zip/slvafe2

    我会尽快回复您、提出有关原理图的任何意见。

    您能否验证 VDD1P8 引脚是否输出 1.8?

    此致、  
    Sarah