主题中讨论的其他器件: TPS65219、 USB2ANY
工具/软件:
TPS6521905 在上电后没有输出、并且 IIC 接口无法通信。 该芯片在使用之前是否必须进行 NVM 烧录
EN/PB/VSENSE 引脚的默认配置是什么? 是 EN 吗? 您能帮我解释一下吗? 请详细说明这些问题以及解决办法和程序。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TPS6521905 在上电后没有输出、并且 IIC 接口无法通信。 该芯片在使用之前是否必须进行 NVM 烧录
EN/PB/VSENSE 引脚的默认配置是什么? 是 EN 吗? 您能帮我解释一下吗? 请详细说明这些问题以及解决办法和程序。 谢谢!
您好:
TPS6521905 的默认配置为 PB 配置。 需要按下按钮(下降沿)才能使器件进入活动模式。
但是、默认情况下会禁用所有 BUCK 和 LDO。 它们不会在活动模式下输出、因为它们被禁用。
TPS6521905 是一种空白 配置、 默认情况下禁用所有输出、大多数寄存器值设置为 0h。
应在预期使用之前对 NVM 进行编程。 或者、在烧录 NVM 之前、通过 I2C 切换寄存器设置以检查器件性能。

一旦为 VSYS 供电、I2C 通信应可用、请确保您具有 NVM 编程指南第 2 节中所述的最低硬件要求。
您使用的是 TPS65219 插座 EVM 板还是您自己的定制板?
此致、
Sarah
您好、
感谢您的 反馈。
您是否能够调整 频率?
TPS6521905 仅支持标准、快速和快速+模式 ( 100kHz、400kHz 和 1MHz ) 和 VIO 电平必须为 3.3V 或 1.8V。 
如果仍有问题、
检查器件地址是否设置为 0x30。
您是否能够将逻辑分析仪/总线监听器连接到 SDA 和 SCL 线路以确认命令是否正确发送?
您是否正在使用 TPS65219_GUI 和 USB2ANY 进行通信、或者是否使用您自己的 IIC 通信工具?
此致、
Sarah
您好、
感谢您的更新。
请注意、典型的原理图审阅需要一周的周转时间。
为了加快此过程、请填写原理图检查清单并在此处标记任何问题区域:
https://www.ti.com/lit/zip/slvafe2
我会尽快回复您、提出有关原理图的任何意见。
您能否验证 VDD1P8 引脚是否输出 1.8?
此致、
Sarah