This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:请帮我查看原理图是否正确:24V转正负18V开关电源串联LDO Ω

Guru**** 2583075 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520, TPS54202, TPS7A30, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559817/tps54202-24v-18v-ldo

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS7A30、LMR36520、 TPS7A49

工具/软件:

TI工程师:您好!μ s

我最近在设计一个电源模块给精密运放供电请您帮我查看一下原理图是否有问题。其中用到TPS54202将24V降为18V、LMR36520将24V降为–18V。TPS7A49将18V降为12V、TPS7A30将18V降为–12V。

请问:μ s

这个电源模块设计是否有问题。μ s

如果没有问题、在PCB布局合理的情况下、请问电源最终输出纹波大概是多少?μ s

精密运放需要正负12V供电、请问24 Ω — 12和24 Ω — 12这两种设计哪种更好?Ω- Ω

感谢您的回复。μ s