Other Parts Discussed in Thread: LMR36520, TPS54202, TPS7A30, TPS7A49
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202主题中讨论的其他器件: TPS7A30、LMR36520、 TPS7A49
工具/软件:
TI工程师:您好!μ s
我最近在设计一个电源模块给精密运放供电、请您帮我查看一下原理图是否有问题。其中用到TPS54202将24V降为18V、LMR36520将24V降为–18V。TPS7A49将18V降为12V、TPS7A30将18V降为–12V。
请问:μ s
这个电源模块设计是否有问题。μ s
如果没有问题、在PCB布局合理的情况下、请问电源最终输出纹波大概是多少?μ s
精密运放需要正负12V供电、请问24 Ω — 12和24 Ω — 12这两种设计哪种更好?Ω- Ω
感谢您的回复。μ s