请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761主题中讨论的其他器件:DRV135、 LM2776
工具/软件:
您好、
我目前正在构建一个适用于音频应用的板、我使用的是 DRV135 线路驱动器。
它将由+5V 和–5V 电压轨供电。
我需要在电路板上本地生成–5V 电压、我正在考虑使用 LM2776 或 LM27761 等解决方案。
就以下方面而言、哪款器件是最佳选择 适用于音频应用的更低噪声性能 ?
提前感谢您的指导。
此致、
Mohammed