This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:为音频应用中的 DRV135 生成–5V 电压的理想选择

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135, LM27761, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559625/lm27761-best-option-for-generating-5-v-for-drv135-in-audio-application

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件:DRV135LM2776

工具/软件:

您好、

我目前正在构建一个适用于音频应用的板、我使用的是 DRV135 线路驱动器。
它将由+5V 和–5V 电压轨供电。

我需要在电路板上本地生成–5V 电压、我正在考虑使用 LM2776 或 LM27761 等解决方案。

就以下方面而言、哪款器件是最佳选择 适用于音频应用的更低噪声性能

提前感谢您的指导。

此致、

Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我建议使用 LM27761、它具有集成的 LDO、有助于减小电荷泵的开关纹波。 但是、我建议将 VIN 保持在 5.2 至 5.5V 左右、以便 VIN 和 ABS VOUT 之间存在较小的电压差、从而让 LDO 调节来自电荷泵的纹波。

    此致、

    Varun