This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:保护故障

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558994/mc33063a-protection-failure

部件号:MC33063A


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 MC33063 进行升压。

Q1: 当他们将 5V 转换为 12V 时,出现输出短路问题,他们使用 165m Ω 分流电阻,分流电阻上的电压为 970mV(2.9A ),但没有 OC 问题。 为什么?

Q2:它们将 5V 转换为–12V、且存在输出短路。 乳清分流电阻器的电压高达 300mV、反应缓慢。 芯片会很热、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不确定这是否相关、但如果您查看应用手册 slva252b[1]、该手册第 3 页的“1.3 电流限制“部分中提到:

    最小检测电阻为 0.2Ω。“

    [1] www.ti.com/.../slva252b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    专家今天不在办公室,请给我们一些时间,并期待下一个星期一的反馈. 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您的意思是“存在输出短路问题“?

    您显示的波形是什么?

    请为两个问题创建两个主题。

    此致、

    Feng