请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC33063A工具/软件:
您好的团队、
我的客户使用 MC33063 进行升压。
Q1: 当他们将 5V 转换为 12V 时,出现输出短路问题,他们使用 165m Ω 分流电阻,分流电阻上的电压为 970mV(2.9A ),但没有 OC 问题。 为什么?

Q2:它们将 5V 转换为–12V、且存在输出短路。 乳清分流电阻器的电压高达 300mV、反应缓慢。 芯片会很热、为什么?