This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:相位短路测试

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560419/tps548a28-phase-short-test

部件号:TPS548A28


工具/软件:

您好、我们的客户希望在电源芯片上进行相位短路测试。 有两种类型:在通电前短路相位、在通电后短路相位。 这两种情况都要求 VRD 电源不会损坏、并且在故障消除后可以恢复正常。 对于电源芯片、此要求是否合理? 根据功能方框图和原理、H-FET 是否可能烧毁? 还有其他芯片解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xujunfeng:  

    您讨论的是 SW 接地短路还是 SW 至 Vin 短接? 两者都将导致损坏或潜在损坏。  

    SW 至接地将导致从 VIN 汲取大量电流、从而可能造成器件损坏和长期可靠性下降。

    SW 至 Vin 将导致出现较大的故障电流。 器件将损坏。

    我不确定是否有其他器件具有 SW 短路保护。

    此致、

    Ryan