工具/软件:
你(们)好
我们使用 PD 控制器 TPS23754 使用一个示例。 对于热仿真、我们需要 IC 的散热。 数据表中、我们注意到主电源电压包括在内 Vc、VDD 和 VB 、且 Vc @ 12V 的工作电流指定为 0.92mA 。 因此、热耗散可以估算为 12 x 0.92=11.04mW
您能否证实我们是否需要考虑任何其他电源轨? VDD、VB 上的工作电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我们使用 PD 控制器 TPS23754 使用一个示例。 对于热仿真、我们需要 IC 的散热。 数据表中、我们注意到主电源电压包括在内 Vc、VDD 和 VB 、且 Vc @ 12V 的工作电流指定为 0.92mA 。 因此、热耗散可以估算为 12 x 0.92=11.04mW
您能否证实我们是否需要考虑任何其他电源轨? VDD、VB 上的工作电流是多少?
尊敬的 Saranya:
感谢您联系我们。
我建议您考虑 RTN、VC 和 VDD 的功耗。
RTN:最大连续 导通电流 825mA 、功率耗散(具有最高热插拔 MOSFET RDSon)可能是 0.75 Ω* 825mA * 825mA = 0.54W 。
VC:在 12V 和 1.2mA 情况下、功率耗散将为 0.014W
VDD:持续电流将小于 1mA、并且不会 对总功率耗散产生重大影响。
VB 引脚的最大拉电流为 5mA、仅供您参考。
此致、
Zhining