This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:查询散热

Guru**** 2501025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558956/tps23754-query-on-heat-dissipation

器件型号:TPS23754


工具/软件:

你(们)好   
 

我们使用 PD 控制器 TPS23754 使用一个示例。 对于热仿真、我们需要 IC 的散热。 数据表中、我们注意到主电源电压包括在内 Vc、VDD 和 VB 、且 Vc @ 12V 的工作电流指定为 0.92mA 。 因此、热耗散可以估算为 12 x 0.92=11.04mW

您能否证实我们是否需要考虑任何其他电源轨? VDD、VB 上的工作电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saranya:

    感谢您联系我们。


    我建议您考虑 RTN、VC 和 VDD 的功耗。


    RTN:最大连续 导通电流 825mA 、功率耗散(具有最高热插拔 MOSFET RDSon)可能是 0.75 Ω* 825mA * 825mA = 0.54W
    VC:在 12V 和 1.2mA 情况下、功率耗散将为 0.014W

    VDD:持续电流将小于 1mA、并且不会 对总功率耗散产生重大影响。


    VB 引脚的最大拉电流为 5mA、仅供您参考。  



    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    感谢您的反馈...!

    我还有一个疑问。 我们是否应该考虑这个 50me 电阻器的功率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saranya:

     除了 MOSFET 的 Rdson 外、您可能还包含该电阻器。

    它将传导 RTN 电流、如我在上方所示。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhining Zhang

    If VDD = 48V 电流为 1mA 、这导致功率耗散约为 48mW 这可能会影响我们的热仿真。 您能否确认该电流是仅在启动期间流动还是在 IC 运行期间全部流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saranya:

    我们在这里提到的 VDD 电流是持续 运行的电流。 由于您讨论的是热仿真、我假设您正在评估连续运行的热性能。  
     VDD 连续电流预计小于 1mA。 您可以在热评估中使用 1mA 作为合理的假设。

    此致、

    Zhining