Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, LM5148, BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: LM5148、 BQ25792、 BQ25756
工具/软件:
我们正在开发一款 USB-C 设备、该设备可用作电源、在高达 65W 的功率下提供 5V 至 20V 电压。 我们有一个为器件供电的单独直流电源电压、可降至 PD 协商电压(使用 LM5148 等器件)。 器件中有一个微控制器、因此我们可以根据需要控制 TPS25751 和降压稳压器。 产品中没有电池。 我们有几个问题:
-我们是需要 EEPROM 来存储配置,还是可以通过 I2C 使用 MCU 对所有内容进行编程?
- TPS25751 旨在与 BQ25792 或 BQ25756 电池充电器降压/升压芯片通信。 我们是否可以使用我们的 MCU 来控制降压转换器、如何同步 PD 合约电压(当接收端请求曲线时,MCU 如何调整降压电压)?
-我们希望能够将笔记本电脑插入 USB-C 连接器,并通过 USB 与 MCU 进行通信,以便更新固件。 我们有时需要在器件自身无法通电的情况下执行此操作。 在进行固件更新时、从笔记本电脑获取电源是否有任何问题? 如果在这种情况下设备的输入电源连接到设备、我们能否切换到为笔记本电脑供电?
感谢您的帮助!