This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 PPS

Guru**** 2598935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, LM5148, BQ25792, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559569/tps25751-tps25751-pps

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: LM5148BQ25792BQ25756

工具/软件:

我们正在开发一款 USB-C 设备、该设备可用作电源、在高达 65W 的功率下提供 5V 至 20V 电压。 我们有一个为器件供电的单独直流电源电压、可降至 PD 协商电压(使用 LM5148 等器件)。 器件中有一个微控制器、因此我们可以根据需要控制 TPS25751 和降压稳压器。 产品中没有电池。 我们有几个问题:

-我们是需要 EEPROM 来存储配置,还是可以通过 I2C 使用 MCU 对所有内容进行编程?

- TPS25751 旨在与 BQ25792 或 BQ25756 电池充电器降压/升压芯片通信。 我们是否可以使用我们的 MCU 来控制降压转换器、如何同步 PD 合约电压(当接收端请求曲线时,MCU 如何调整降压电压)?

-我们希望能够将笔记本电脑插入 USB-C 连接器,并通过 USB 与 MCU 进行通信,以便更新固件。 我们有时需要在器件自身无法通电的情况下执行此操作。 在进行固件更新时、从笔记本电脑获取电源是否有任何问题? 如果在这种情况下设备的输入电源连接到设备、我们能否切换到为笔记本电脑供电?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camron、  

    TI 美国将迎来劳动节、请预计回复将延迟到 2002 年 9 月。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    -我们是否需要 EEPROM 来存储配置、或者我们是否可以通过 I2C 使用 MCU 对所有内容进行编程?

    您可以通过 I2C 从 MCU 对 PD 控制器进行编程。   https://www.ti.com/lit/pdf/slvafv8

    - TPS25751 旨在与 BQ25792 或 BQ25756 电池充电器降压/升压芯片进行通信。 我们可以使用我们的 MCU 来控制降压转换器、如何同步 PD 合约电压(当受电方请求配置文件时,MCU 如何调整降压电压)?

    该解决方案旨在与 GUI 工具中列出的 BQ 器件配合使用。  或者、您可以尝试利用与新 RDO (13) 相关的中断、然后读取寄存器 0x35 以查看协商的合约。  https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf。  请注意提供相对于 PS_RDY 的输出电压的时序和要求。

    -我们希望能够将笔记本电脑插入 USB-C 连接器、并通过 USB 与 MCU 进行通信、以便更新固件。 我们有时需要在器件自身无法通电的情况下执行此操作。 在进行固件更新时、从笔记本电脑获取电源是否有任何问题? 如果在这种情况下设备的输入电源连接到设备、我们能否切换到为笔记本电脑供电?

    TPS2571 支持双角色电源。  如果器件未通电、电池电量耗尽功能将自动吸收隐式 5V 合约。  为您的应用配置电池无电设置 (ADCINx)。  您可以将系统设计为在连接输入电源后执行电源角色交换。

    此致、

    Chris