This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:300V –1500V 直流输入和 220V 输出直流的最佳拓扑?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC256403, UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560125/ucc28c40-best-topology-for-300v--1500v-dc-input-and-220v-output-dc

器件型号:UCC28C40
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951UCC256403

工具/软件:

直流输入:300V 至 1500V

输出电压:22V DC

输出功率:500W

紧凑和低成本设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输出电压 220V 或 22V 时、标题和内容似乎存在差异。

    但是、在 500W 电平和高电压范围下使用移相器全桥 UCC28951 或 LLC UCC256403 都是更好的选择。

    UCC28C40 是一款单端控制器、不适用于 500W 电源。