This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:请求检查所连接部件的值并更正(如果有)

Guru**** 2511255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549081/tps54202-request-to-check-the-values-of-the-parts-connected-and-correct-if-any

器件型号:TPS54202


工具/软件:

您好团队

我们使用 TPS54202、其输入为 28V、所需输出为 24V、2A
请求检查随附的屏幕截图并告知更改、同时请告知我们 R577、R578 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    EN 引脚最大值为 7V 的建议运行条件。

    由于输入电压为 28V、您可以使用 R577 = 51k 和 R578 = 5k 来启用 IC。

    假设您使用的电感器 L81 = 22uH、原理图似乎准确。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    1) 在这里,我们将 28V 转换为 24V ,我想知道 2A 是否足以转换。  

    2) 另外,我请求您提供输入 28V 时的效率和负载调节图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manogna:

    因为你已经提出了另一个 TT 将跟进在这.

    我们将关闭该主题。  

    此致、

    Usha。