请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202工具/软件:
您好团队
我们使用 TPS54202、其输入为 28V、所需输出为 24V、2A
请求检查随附的屏幕截图并告知更改、同时请告知我们 R577、R578 的值

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.