This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645EVM:LM65645

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560198/lm65645evm-lm65645

器件型号:LM65645EVM
Thread 中讨论的其他器件:LM65645

工具/软件:

外部同步通常不起作用!

要将其激活、必须通过 EN 输入信号将其关闭和打开。

这也不总是允许进行外部同步。

更换演示板上的组件“LM65645"没有“没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您从外部提供的信号是否满足 数据表第 7.3.3.1 节中给出的宽度和电平标准? 您将找到电气特性表中所述的参数值。

    您是否对 EVM 进行了任何更改? 此外、您尝试强制的频率是多少、RT 引脚连接到什么?

    此致、

    Niranjan