This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:WDI 信号波

Guru**** 2811015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552791/tps3851-the-wave-of-wdi-signal

器件型号:TPS3851


工具/软件:

您好 TI 支持部门、
我遇到与 TPS3851G18EDRBR(扩展时序版本)相关的问题。  
器件型号:TPS3851G18EDRBR。
VDD 电压:1.8V。
CWD 电容器:5700pF (5.7nF)。
TWD(看门狗超时):496.2ms(典型值)、345.8ms (min)~685.9ms (max)
Set1:SET1 连接至 高电平 (1.8V)。
当我测试时、我注意到以下现象。 这种现象是否正常?
请参阅以下波形。
WDI 信号具有 100mV 的微小变化 (0→100mV 或 100mV→0)。
但它始终低于 VIH (VIH=0.8*ViH=0.8*1.8*1.8V=1.44V VDD)、也低于 VIL (VIL=0.3*ViH=0.3*1.8V=0.54V VDD)。
然而、在 WDI 变为 100mV→0 大约 496ms (TWD(WATCHDOG 超时):496.2ms(典型值))后、WDO 信号变为低电平并复位。 这种情况一遍又一遍地在发生。
因为 TWD 中没有 WDI 变化(看门狗超时)。
WDT 超时介于 345.8ms (min)~685.9ms (max) 之间。
从 RESET 被拉高到 WDO 被拉至低电平的时间、时间为 700ms、长于 WDT 超时  345.8ms (min)~685.9ms (max)
该时间 长于 348.8ms (min)~685.9ms (max)。
根据上图、我相信 WDI 的变化 100mV→0 已经生效。
是这样吗?
谢谢、此致
Chunli Liang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    您能帮助分享  TPS3851G18EDRBR 的原理图吗? 您还能让 VDD 也包含在示波器屏幕截图中吗? 我想了解为什么 RESET 被 置为有效并保持有效。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    请参阅电路(因为它提供给外部,它经过了细微修改,但不影响逻辑)。
    对于自复位、WDO 引脚和 MR 引脚在这里连接在一起。

    添加 VDD。  并在波形图上添加了测试点。

    此外、顺便说一下、WDI (0→100mV 或 100mV→0) 的轻微变化是由于 WDI 引脚连接到 FPGA 的 IO 造成的。 在 FPGA 配置过程中、电压为 100mV、在 FPGA 配置完成后、电压为 0V。

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    感谢您分享原理图。

    现在我了解了复位置位的原因、但我需要在实验室中测试该 WDI 行为。 我将提供并更新明天 8/15 PST。

    谢谢、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    对延迟深表歉意、但我们手头没有任何评估板 (TPS3851EVM-780)。 我已经为他们下了订单、根据通常的发货时间 3-5 天、他们应该在下周晚些时候到达。

    谢谢、
    Joshua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    感谢您的支持。我正在等待您的评估结果。

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    很高兴能帮助您、我将随时为您提供最新的结果。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    我还没有收到 EVM、但我已经联系了规划/发货团队以在此处获取更多详细信息。 我会随时更新您的最新信息。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    感谢您的支持。请帮助我解决问题。

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    我现在有现成的单元和 EVM。 我将在今天的 PST 当天结束前执行测试并分享我的发现。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    我还没有完成测试、明天我将进一步测试并提供更新。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    我已经测试了我手头有 EVM 的 TPS3851G30EDRBR IC、发现当 WDI 上的电压振幅低于~50%时、WDI 不会将其视为正确的转换。 请注意、我在 CWD 上使用了一个 5600pF 的外部电容器。 请参阅下面的示波器捕获以确认 器件运行:

    WDI 振幅 1.7V WDO 保持未置位:

    WDI 幅度 1.6V WDO 置位:

    我还在您客户的配置中测试了这两种配置、MR 短接至 WDO、结果是一致的、请参阅下面的。

    WDI 振幅 1.7V WDO 保持未置位:

    WDI 幅度 1.6V WDO 置位:

    我认为存在一些额外的寄生电容和电容器容差、使看门狗的超时周期为 700ms。 测试方法之一是将 WDI 引脚接地并确认系统是否仍在~700ms 时间复位。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joshua、
    感谢您之前针对 TPS3851G18EDRBR 问题进行的分析和提供的建议、这些分析和建议为我们的故障排除提供了重要指导。 ​
    按照您的指导、我们已完成 WDI 引脚完全接地的测试。
    测试结果与前一个测试结果相同:系统仍会周期性地复位、从复位释放到 WDO 变为低电平的间隔保持在大约 700ms、这与在 FPGA 配置期间 WDI 处于低电压状态时的现象完全相同。 ​
    这一结果令我们困惑:当 WDI 稳定接地 (0V) 时、理论上应该没有有效转换来触发看门狗计时器、但实际的超时复位行为根本没有变化。 ​
    实际上、我们没有提到 SET1 不是固定高电平、而是通过开关电路进行控制。
    在测试期间、我们首先禁用 WDT(以避免连续复位)、然后在生成 WDI 波形后切换开关以启用 WDT。
    并且系统复位。
    从图中的测试结果可以看出、WDT 的超时时间是正确的。
    ※现在我没有自由控制 WDI 间隔时间的软件。
    TWD:548.0ms
    我有一个新问题。
    根据数据表中的时序图、WDT 时间定义为从 WDI 信号的下降沿到 WDO 信号下降沿的持续时间。  
    但是、我想知道:
    从 WDI 下降沿到 WDO 下降沿的时间是否与从 RESET 信号上升沿到 WDO 下降沿的时间 (“时间?“)相同  (在图像中)?
    此外、关于您在上一回复中的评论“我认为有一些额外的寄生电容和电容器容差、这使得看门狗的超时周期为 700ms “、我们目前已经开始调查与寄生电容和电容器容差相关的问题。 ​
    如果您有其他故障排除建议或需要我们稍后提供其他信息、请告知我们。 ​
    谢谢、
    Chunli Liang。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    是、一个有效 WDI 下降沿到 WDO 下降沿的时间是看门狗超时时间。 这与 RESET 上升沿到 WDO 下降沿的时间相同。 换句话说、为了重申、一旦看门狗启用且复位变为高电平、看门狗超时 计数器就会启动、并且每个有效的 WDI 下降沿脉冲都会重新启动看门狗超时计数器。

    已测试多少个器件和电路板? 有多少人观察到了这个 700ms 的时序? 我唯一的建议是减小总电容、以实现所需的超时时间。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    我找到了原因。
    抱歉、我们错过了这里。
    实际上、我们也在测试期间控制 SET 引脚、它只有在 FPGA 配置完成后才会生效。
    也就是说,当我第一次问你 这个 问题,在重置释放后,

    当 WDI 的小下降沿时、SET 引脚也处于有效状态、启用 WDT。

     从那时起、 WDT 开始计数。 这样、WDT 的超时时间将与我们的设计值一致。
    很抱歉给你麻烦。

    谢谢、此致

    Chunli Liang