This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645-Q1:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65645-Q1, LM68645-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559088/lm65645-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-document

器件型号:LM65645-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM68645-Q1LM68645

工具/软件:

您好团队:

您能否发送 LM65645SRZTRQ1 的“功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA “文档?

如果没有文档、请提供安全手册。 之所以提出疑问、是因为在元件数据表中、它列出了对 ISO 21780 的合规性、但是它没有清楚地表明它是否符合规范的每个部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

     https://www.ti.com/lit/pdf/sffsa99。  不知何故、它未链接到 LM65645-Q1 产品页面。  我将告知我们的团队并添加链接。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送的链接、器件中是否存在任何机制来防止在 FET 短路时将 48V 电压传递到输出端?  我看到该特定失效模式的时基故障率为 5%、但我正在寻找一些额外的数据来证明移除不必要的(在我看来)安全开关是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我认为您需要 电子保险丝等安全开关 来防止 FET 短路故障。 必须有一个断开短路径的元件。   

    我们还正在开发 功能安全器件 LM68645-Q1、该器件在 TI.com (www.ti.com/.../LM68645-Q1) 上处于预发布状态、并且很快就会发布。  您可能会考虑这一点、但仍需要一个安全开关来防止降压转换器 MOSFET 短路。  请注意、LM68645 集成了外部电子保险丝控制功能、可通过电子保险丝简化您的设计。

    希望这一点澄清。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的澄清、我们必须了解功能安全要求是什么、以及是否有任何安全目标与此特定失效模式相关。

    此致、  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我懂了。 请找出您真正想要实现的目标、然后我们可以讨论如何防止过度设计。  

    此致、