This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:电池充电 fb 电压确认

Guru**** 2634795 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556575/bq25751-battery-charging-fb-voltage-confirmation

器件型号:BQ25751


工具/软件:

尊敬的

请您帮助查看原理图、它专为 24V 铅酸电池充电而设计、最大充电电流为 1A。

铅酸电池的最大电压为 14.4V/节、有两节串联电池。

我正在测试并发现、当输入电压为 27.8V 时、电路无法为电池充电、没有充电电流。

那么、我猜 FB 电压设置错误了吗? 在本设计中、BATREG 电压为 26.4V、 乘以 1.09 得到 28.8V。 对吗?

希望我能尽快收到您的回复。 谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    发生这种行为时、您能否提供寄存器转储?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    我的设计中没有软件、我使用硬件来完成电池充电管理。

    请帮助 分析。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    那么、我想 FB 电压设置是否错误? 在本设计中、BATREG 电压为 26.4V、 乘以 1.09 得到 28.8V。 正确吗?

    我不知道您在该计算中的 1.09 在哪里。 如果您想要 28.8V 的充电电压、则需要将 R42 更改为 14k Ω。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    感谢您的快速答复。

    请参见图片、在 7.3.4.1 自主充电周期中、吸收电压为 1.091* VFB_REG、在 7.3.4.2 铅酸电池充电曲线中、吸收电压为 140mVFB_REG。  

    您能解释一下哪一种是吸收电压公式吗?

    电池供应商建议最大电池充电电压为 28.8V、该值在充电曲线中浮动或吸收?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    您能否提供电池的数据表、它更像是参考浮充电压。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    请参阅随附的电池数据表。 在我的设计中、将有两个串联、分别为 24V/4Ah。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../NP12V4Ah-1.35kg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    13.5-13.8 是浮动电压(使用 VFB 设置的电压)

    14.5-15 是吸收电压(BQ25751 将自动变为电压,无需设置)

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    就像我之前提出 的那样、在以下公式中、BATREG 是浮充电压。 在我的设计中、电压应为 27~27.6V (13.5V~13.8V)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    正如我前面提到 的、在下面的公式中、BATREG 是浮充电压。 在我的设计中、电压应为 27~27.6V (13.5V~13.8V)、对吧?

    是的、正确。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    电池供应商告诉我、电池最大电压不应超过 28.8V。

    14.5-15 是均吸收电压(BQ25751 将自动变为电压,无需设置)

    您回答了 BQ25751 将自动进入吸收电压。 我的理解是均充电压与浮充电压有关。 或吸收电压仅与电池有关? BQ25751 可以自动检测外部电池? 对不起,我有点困惑。  

    如果均充电压与我在设计中设置的浮充电压有关、 浮充电压与吸收电压之间的数学关系是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    您回复了 BQ25751 将自动进入吸收电压。 我的理解是均充电压与浮充电压有关。 [/报价]

    是的、均充与 VFB_REG/浮充电压相关。 您可以使用以下寄存器更改均充电压:50mV、84mV、118mV、140mV

    • 由于不使用 MCU、因此需要使用默认的 VFB_REG 值 1536mV 和默认吸收值 140mV。
    • 使用此计算方法计算均充模式下的 VFB:1536mVf+140=1676mV、然后选择 电阻值以防止器件高于 28.8V

    • (1.676V)/(28.8V-1.676V)=0.06179
    • 249kohm*0.06179=15,391.7 Ω
    • 15,391.7 Ω–33 Ω= 15,358.7 Ω

    因此、顶部电阻需要为 249k Ω、底部电阻需要为 15.35k 或更高。

    使用这些值、您将得到 28.8V 的吸收值和 26.47V 的浮点值

     

    此致、

    基督教。