工具/软件:
您好:
我的客户正在寻找 PoE PD 控制器、对 TPS23730 感兴趣、因为它似乎支持 PoE++并在内部具有一个直流/直流控制器。
他们有如下一些问题。
问题 1:
TI 是否提供 Linux 驱动程序?
问题 2:
是否有任何可与 TPS23730 配合使用的推荐直流/直流转换器 (Vo/IO=20V/3A)?
此致、
K.Hirano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kazuhiko:
感谢您联系我们。 您能否证实 客户对 TPS23730 感兴趣以支持 802.3bt 3 类的要求?
(TPS 23730 支持 802.3bt 3 类、用于 51W PD 功率)
问题 1:TI 是否提供 Linux 驱动程序?
答:我们重点介绍 PoE PD 部分。 请咨询其他 BU 以了解 Linux 驱动程序问题。
问题 2: 是否有可与 TPS23730 配合使用的推荐直流/直流转换器 (Vo/IO=20V/3A)?
答:请说明 Vo/IO、因为: 1. 假设 Vo/IO 是 PSE 的输出。 考虑到电缆损耗、PD 的输入功率为 51W(对应于 3 类)、然后 TPS23730 可与集成式直流/直流控制器配合使用、无需外部直流/直流转换器。 2. 如果 Vo/IO 位于负载直流/直流输出侧、则 PD 的功率要求约为 57W(假设直流/直流效率为 90%)、我建议使用 802.3bt 4 类 PD。
请提供有关客户及其要求的更多详细信息、我们可以讨论更多以符合客户要求的内容。
此致、
Zhining