This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:有关 Linux 驱动程序支持和组合 DC/DC 转换器的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558580/tps23730-questions-about-linux-driver-support-and-combo-dc-dc-converter

器件型号:TPS23730


工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找 PoE PD 控制器、对 TPS23730 感兴趣、因为它似乎支持 PoE++并在内部具有一个直流/直流控制器。
他们有如下一些问题。

问题 1:
TI 是否提供 Linux 驱动程序?

问题 2:
是否有任何可与 TPS23730 配合使用的推荐直流/直流转换器 (Vo/IO=20V/3A)?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuhiko:

    感谢您联系我们。 您能否证实 客户对 TPS23730 感兴趣以支持 802.3bt 3 类的要求?

    (TPS 23730 支持 802.3bt 3 类、用于 51W PD 功率)   

    问题 1:TI 是否提供 Linux 驱动程序?

    答:我们重点介绍 PoE PD 部分。 请咨询其他 BU 以了解 Linux 驱动程序问题。

    问题 2: 是否有可与 TPS23730 配合使用的推荐直流/直流转换器 (Vo/IO=20V/3A)?

    答:请说明 Vo/IO、因为:  1. 假设 Vo/IO 是 PSE 的输出。 考虑到电缆损耗、PD 的输入功率为 51W(对应于 3 类)、然后 TPS23730 可与集成式直流/直流控制器配合使用、无需外部直流/直流转换器。 2. 如果 Vo/IO 位于负载直流/直流输出侧、则 PD 的功率要求约为 57W(假设直流/直流效率为 90%)、我建议使用 802.3bt 4 类 PD。

    请提供有关客户及其要求的更多详细信息、我们可以讨论更多以符合客户要求的内容。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhining、

    感谢您的回答。
    关于 Linux 驱动程序、我应该联系哪个 BU?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuhiko:



    很抱歉、我们没有更多关于 Linux 驱动程序的信息。



    此致、

    Zhining