This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:交错式电源模块

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560380/ucc28951-power-supply-module-with-interleaving

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC2895

工具/软件:

您好!  

是否有人对基于  UCC28951 的电源模块进行交错操作有经验?

如何实现 UCC2895 的交错和电流剪切?

主要目标是基于两个交错模式模块设计功率为 1kW 的电源。

此致、Val

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    电源是否需要相互隔离?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需将控制器相互隔离、但 DC/DC 转换器本身必须在 3kVac 的输入和输出之间实现隔离。

    此致、Val

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、将按照收到的顺序进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您有两个使用两个 UCC28951 的 PSFB 级、您可以将 1 个 PSFB 控制器编程为引导器、将另一个编程为跟随器、并连接 SYNC 引脚。  这两种设计将与正确的相移交错。  数据表中提供了有关如何将器件设置为领导者/跟随者的信息。

     

    我建议将跟随者控制器的基频设置为 SYNC 频率的 80%。  因此 syn 操作将正常工作。

     

    为了让设计共享电流、应设计 PCM 控制中的 PSFB 功率级。  您可以使用领导者控制器的电压放大器来控制两级的电压环路。  您将电压放大器设置为电压跟随器的跟随器、并将引线控制器电压放大器的输出馈入跟随器控制器的 EA +引脚。  这将使两个设计控制到相同的峰值电流并使设计负载共享。

     

    此致、