主题中讨论的其他器件: UCC2895
工具/软件:
您好!
是否有人对基于 UCC28951 的电源模块进行交错操作有经验?
如何实现 UCC2895 的交错和电流剪切?
主要目标是基于两个交错模式模块设计功率为 1kW 的电源。
此致、Val
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
如果您有两个使用两个 UCC28951 的 PSFB 级、您可以将 1 个 PSFB 控制器编程为引导器、将另一个编程为跟随器、并连接 SYNC 引脚。 这两种设计将与正确的相移交错。 数据表中提供了有关如何将器件设置为领导者/跟随者的信息。
我建议将跟随者控制器的基频设置为 SYNC 频率的 80%。 因此 syn 操作将正常工作。
为了让设计共享电流、应设计 PCM 控制中的 PSFB 功率级。 您可以使用领导者控制器的电压放大器来控制两级的电压环路。 您将电压放大器设置为电压跟随器的跟随器、并将引线控制器电压放大器的输出馈入跟随器控制器的 EA +引脚。 这将使两个设计控制到相同的峰值电流并使设计负载共享。
此致、