This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14340:输出卡在 0.5V 而不是 5V

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557800/lv14340-output-stuck-at-0-5v-instead-of-5v

器件型号:LV14340


工具/软件:

您好、

这是我的 12V 至 5V 转换器的电路。

D13 为 SSB43L-E3/52T(肖特基 4.0 安培 30 伏)。

C32 一端的电压为 5.6V、另一端的电压为 0.5V。

我有一个类似的电路、以前工作得很好。 唯一的区别是 D13 是 SK54-3G(40V 5A)。 电感器 L4 是 6.3uH、而不是 6.8uH。

这些变化会有什么不同吗? 同时、我正在更改部件以进行检查、但我不确定这是否是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请提供 Vin、Vout 和 VSW 的波形。

    C33 和 C34 电容器上的输出电压是多少?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C33 和 C34 处的电压为 0.5V。 我将明天提供波形。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢你。

    我们将查看提供后的波形。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSW:       

    VBOOST:    VBOOST

    VIN:        VIN

    VOUT:       VOUT  

    请查找所附的这些 测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过使用原始二极管进行重新测试?

    反馈电阻器是否正确连接在电路板上?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。 我已经尝试使用原始二极管、也更换了电阻器、但结果是相同的。 我还移除了所有负载。 但我的 Vout 仍然卡住了。 您能否详细介绍一下预期的 VSW 和 Vboost? 如果我发布布局、会有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请发布布局。

    此器件在脉冲跳跃模式下运行、如果在空载条件下采用该模式、则这是正常情况。 这些 SW 节点波形是在空载条件下获取的吗?

    您是否尝试过更换主板上的设备? 这将有助于确认 IC 本身是否问题、因为您已尝试使用原始二极管并更换了 FB 电阻器。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我与您共享板级配置文件、我已向您发送连接请求。


    SW 波形是在空载条件下获取的。  

    我实际上也尝试了替换 IC。 几个月前、我从 TI 获得了 IC 样片。 我认为所有 IC 都不会有问题、但我已经订购了另一组 IC 以防万一。

    对于两个组装的样片 PCB、输出相同。

    我的这个设计可以使用之前版本的该板。

    我不得不进行此修订、因为二极管封装在之前的设计中不正确。 除了容纳二极管之外、电路板没有任何变化、因为我回滚到之前使用的电感器和二极管模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送布局以供审核。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 问题已解决。 问题与 D13 二极管丝印上的器件标识有关。 其极性不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。

    很高兴看到问题已解决。

    此致、

    Ridge