This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:充电和放大器;停止

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561034/bq25120aevm-charge-stop

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25120A

工具/软件:

您好、

使用 BQ25120A 时、当电流达到终止电流时、我会出现问题(在我的示例中为 5mA)。

电荷达到 5mA、然后停止... 但在 5mA 重新启动... 然后停止...然后重新启动 您可以在下图中看到充电电流。  

你有一个解释和解决方案来避免它吗?

谢谢

Regis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享您的测试设置? 此外、您能否提供振荡期间的 VBAT 波形?

    器件终止后、充电不应再次启动、除非它复位(例如通过切换 REG03 中的/CE 位)或电池电压降至充电阈值以下(通常比 VBREG 低 120mV)。 我想通过查看 VBAT 波形确认电池电压没有降至低于该阈值。 由于 BQ25120A 与实际电池/电池仿真器之间存在 IR 下降、最好使用 EVM 测试点在引脚附近捕获波形。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的快速回答。  

    您指出了右侧、当充电停止时、电池电压会降至 VBREG 减 120mV 以下。

    然后、该问题与我的电池化学成分有关。

    感谢您的详细信息。

    此致

    Regis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Regis:

    这似乎是原因。 此行为的一些可能原因包括:

    -电池电池化学

    -电池保护 IC

    -使 VBAT 引脚电压与电池电压发生变化的迹线电阻压降((IR 压降)。

    我建议将这些领域作为潜在原因进行检查。

    此致、

    Juan Ospina.