主题中讨论的其他器件:TPSI3050、
工具/软件:
我使用 TPSI3050 启用电容器放电 FET。 该 FET 前面具有~0.2A 限流电路。
在较高电压 (~300V) 下、这将导致 TPSI3050 出现故障。 之后、引脚 VDDM 和 VSSS 之间的电阻(通过 DMM 测量)为~11 Ω。
似乎 FET 没有被破坏、替代 TPS3050 将修复其飞利浦。
TPSI3050 用于 3 线模式。 UB=4.7V、Rp=9K09
目前、我的问题修复/故障排除样本不足、因此任何线索都是非常值得欢迎的。
随附简化原理图。