This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:失败

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559439/tpsi3050-q1-fails

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3050

工具/软件:

我使用 TPSI3050 启用电容器放电 FET。 该 FET 前面具有~0.2A 限流电路。

在较高电压 (~300V) 下、这将导致 TPSI3050 出现故障。 之后、引脚 VDDM 和 VSSS 之间的电阻(通过 DMM 测量)为~11 Ω。  

似乎 FET 没有被破坏、替代 TPS3050 将修复其飞利浦。  

TPSI3050 用于 3 线模式。 UB=4.7V、Rp=9K09

目前、我的问题修复/故障排除样本不足、因此任何线索都是非常值得欢迎的。  

随附简化原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norman、

    感谢您联系我们团队的 E2E、感谢您使用 TPSI3050-Q1 分享电容器放电应用的原理图。

    很遗憾、我们的团队正在审核您的请求、并将在下一个工作日与您联系。

    再次感谢您耐心等待我们进行调试。

    此致、

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norman、

    感谢您联系我们的 E2E 团队。

    我想知道瞬态是否从漏极耦合到栅极并损坏 TPSI305x 驱动器、请尝试在栅源极之间添加 TVS、帮助将电压钳制在 20V 以下、看看这样是否有用。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我最不可能的猜测。  

    我最终添加了一个相当高的栅极电阻器和一个钳位二极管、以防止栅极出现负电压。 这解决了我的问题 — 但是我没有了解故障机制。