This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126:DC/DC 升压 IC 建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559328/lmg5126-dc-dc-boost-ics-recommendation

部件号:LMG5126
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找能够支持以下条件的 DC/DC 升压 IC。

  案例 1 — 输入:电池 3.7V / 10A、输出:28V/7A

  CASE2 — 输入:电池 3.7V / 10A、输出:5V / 3A

对于上述每种情况、请从 TI DC/DC 升压产品中推荐最合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    请为两个应用程序创建两个线程。 我仅在案例 1 上支持。

    28V/7A 输出意味着大约 60A 输入电流@3.7V 输入电压。  但是、您提到了输入 10A。 这里的输入电流限制是多少?

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的答复。

    您能推荐支持 28V/2A 或 3A 的升压 IC 吗?

    客户表示使用的电池可能比上面示例中的电池大。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    即使是 28V2A 输出、也意味着大约 17A 的平均输入电流。

    我们没有这样一个支持 17A  平均输入电流的转换器。

    请考虑将 LM5155 用于非同步升压控制器、或将 LM5123 用于同步升压控制器。

    此致、
    Feng