Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMG5126主题中讨论的其他器件:LM5155
工具/软件:
您好:
我的客户正在寻找能够支持以下条件的 DC/DC 升压 IC。
案例 1 — 输入:电池 3.7V / 10A、输出:28V/7A
CASE2 — 输入:电池 3.7V / 10A、输出:5V / 3A
对于上述每种情况、请从 TI DC/DC 升压产品中推荐最合适的产品。
谢谢你。
JH