Other Parts Discussed in Thread: TPS61041-Q1, TLV61040-Q1, TPS61041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61041-Q1主题中讨论的其他器件: TPS61041
工具/软件:
您好的团队、
客户将使用 TPS61041-Q1 构建一个最大负载电流为 40mA 的 5V 至 12V 电路。 原理图如下。 请帮助查看。

谢谢!
此致、
Jade Lan