This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041-Q1:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61041-Q1, TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560830/tps61041-q1-schematic-review

器件型号:TPS61041-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61041

工具/软件:

您好的团队、

客户将使用 TPS61041-Q1 构建一个最大负载电流为 40mA 的 5V 至 12V 电路。 原理图如下。 请帮助查看。

谢谢!

此致、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    TPS61041 是一款非常旧的器件、我们建议使用 TLV61040-Q1、它将在 26 年第 1 季度 RTM。 您能否帮助向客户宣传此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我会向客户推荐 TLV61040-Q1。 但是、客户目前正在使用 TPS61041-Q1 进行原型设计、因此请 先帮助查看此原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    原理图没有问题。