This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:使用 28-24V 至 34A 电流、可能为典型应用配置

Guru**** 2562010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560227/tps55340-28-24v-to-3-4-amper-usage-possible-typical-application-configuration

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:

我们目前正在使用器件型号 TPS55340RTET。 在 28V OUT 下、1.9A 后、电压降至 18V。 数据表说,它有 5A 内部开关,是否可以使用这款 IC 28 或 24V 3 至 4A ?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengum:

    5A 内部开关意味着电感器峰值电流限制应小于 5A。 您可能会在 电气特性表中找到 5.25A。

    假设电感器 电流纹波为 1A、则在电压下降之前平均输入电流应小于 4.25A。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将此 IC 与 3A 搭配使用? 对典型应用进行任何更改是否可以支持 12V 输入的 28V 3A 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengum:

    假设效率为 90%、12V 输入时的输入电流为 28V*3A/0.9/12V=7.8A。 考虑到 20%的电流纹波、您需要超过 9.3A 的峰值电流。

    我们没有任何能够支持 9.3A 电感电流的升压转换器。 也许您可以考虑升压控制器 LM5155。

    此致、

    Feng