请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340主题中讨论的其他器件:LM5155
工具/软件:
我们目前正在使用器件型号 TPS55340RTET。 在 28V OUT 下、1.9A 后、电压降至 18V。 数据表说,它有 5A 内部开关,是否可以使用这款 IC 28 或 24V 3 至 4A ?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.