This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS388C0-Q1:MONx 保护、锁存输出和看门狗复位

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3760-Q1, TPS3762-Q1, TPS37100-Q1, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558632/tps388c0-q1-monx-protection-latching-output-and-watchdog-reset

器件型号:TPS388C0-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3762-Q1、TPS37100-Q1、TPS3760-Q1、 TPS3700

工具/软件:

你(们)好

我有一些数据表无法回答的问题。

在数据表中、有一个与 WDO _DLY 相关的锁存 WDO。 如何配置锁存的 WDO? 在我们的设置中、WDO 应锁存并在看门狗触发时保持低电平。

数据表中似乎存在错误。 在 7.5.1.2 中、寄存器 VMON_CTL FORCE_WDO _LOW 使用位 4 到位 7、但稍后的位 5 到位 7 定义为保留。 是否有一个附加位用于锁存选项?

WDE 从高->低变化时会发生什么情况。 这会禁用看门狗并将 WDO 置为无效吗? 以下低->高将重新启动看门狗吗? 这是否相当于将 1 写入 WDT_ERROR?

数据表中似乎有一个拼写错误:

“ NRST 和 NRST“似乎都是错误的、我假设 NRST 和 NIRQ 是指。

对于 MONx 引脚、指定了最大电压。 如果稳压器出现故障、MONx 的电压会更高、会发生什么情况? 是否存在钳位二极管?
是否允许插入一个串联电阻器来限制流入引脚的电流? 如果是、则流入引脚的最大允许电流是多少? 为了实现过压保护、您建议使用哪种类型的电路?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilo:  

    1. 看门狗锁存选项仅可在 OTP 中配置(一次性可编程)。
    2. 我将与我的团队核实、并了解需要更新哪一个。  表 7-23. 组 1 寄存器或 表 7-25。 VMON_CTL 寄存器字段说明可能需要修复。  
    3. 当 WDE 引脚为低电平以禁用看门狗计时器时、引脚上的变化会立即响应。 当看门狗从禁用状态变为启用状态时、存在启动延迟以及关闭和打开窗口序列。
    4. 感谢您指出图 7-14 说明部分中的拼写错误。 在下一个版本中、我们可以解决这个问题。  
    5. VMON 引脚的建议最大电压为 5.5V。  我不认为我们有任何夹紧,但我需要得到确认。 一旦我得到澄清、我将就此向您提出问题。
    6. 根据数据表、 输入电流 MONx 引脚、 Imonx = 20uA (max)

    您能否说明一下您将需要多少个 VMON 通道以及您计划监测什么电压?  

    此致、

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila

    感谢您的快速答复。
    1、将来是否有可能获得客户信赖的 OTP 价值?
    3.当定时器被禁用时,它也会重置 WDO 状态吗? 这对我来说还不清楚。
    6.我不知道这是什么意思。 目前、我将其理解为活动状态下的最大电流。 因此、当我添加一个 1k 串联电阻用于保护时、由于输入电流、它会导致高达 20mV 的压降、从而产生读数误差。

    我计划监测 500mV 到 19V 之间的几个电压(约 14 到 16 个)。 如果受监控的稳压器出现故障且其输出电压过高、则监控功能仍必须正常工作。 当涉及到设计中的稳压器时、监控电路可以将其关断。 但这会延迟、短期内 MONx 上的电压可能会高于 5.5V。 我还必须在无法关断的故障情况下监控高达 30V 的外部电压、因此我必须假设这些故障情况可能是永久性的。

    我的实际计划是放置一个具有高电阻分压器和运算放大器的保护电路。 由于空间限制、我想避免这种情况。

    此致、

    Tilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilo:  

    感谢您分享更多详细信息。 我想告诉您、我们确实有能够监控 30V 电压的监控器。 请检查 TPS3760-Q1、TPS3762-Q1(功能安全等级)、根据预期的最大瞬态值、还可以检查 TPS37100-Q1。 这样、您就不需要分立式监控。 如果您想讨论我重点介绍的任何主管、敬请告知。 我们可以共同努力、了解哪一个最合适。  

    当看门狗被禁用时、WDO 输出预计为高电平。  

    您需要在 VMON 引脚上设置适当的电阻分压器。 在选择电阻值时、需要考虑电压监控窗口((OV 置位和 UV 置位)。 一旦您拥有电阻分压器、就不需要额外的串联电阻  来限制电流。  

    我将联系您以了解 OPN 需求。 我们需要根据您客户依赖的 OPN 进行调整。 我将发送一封电子邮件、以了解您的项目详细信息、例如体积、时间线和主管/看门狗要求。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila

    感谢您的评分  我们的空间非常小、需要监测 14-16 个电压。 所需空间相加。 我们没有足够的空间放置单个集成电路。
    我从在 WSON 封装中使用 TPS3700 开始、采用了完整的分立式方法。 已经太大了。 我们还需要在运行时进行完整的自检。 BIST 是不够的。 我使用 TPS38x 系列的想法是更改单个通道的 UV 和 OV 电平以引起反应。 这非常好、因为它节省了其他元件的空间。

    我期待收到您的电子邮件。

    此致、

    Tilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilo:  

    只需发送电子邮件即可。 如果您没有收到、请告诉我。

    谢谢!

    Sila.