主题中讨论的其他器件:TPS3762-Q1、TPS37100-Q1、TPS3760-Q1、 TPS3700
工具/软件:
你(们)好
我有一些数据表无法回答的问题。
在数据表中、有一个与 WDO _DLY 相关的锁存 WDO。 如何配置锁存的 WDO? 在我们的设置中、WDO 应锁存并在看门狗触发时保持低电平。
数据表中似乎存在错误。 在 7.5.1.2 中、寄存器 VMON_CTL FORCE_WDO _LOW 使用位 4 到位 7、但稍后的位 5 到位 7 定义为保留。 是否有一个附加位用于锁存选项?
WDE 从高->低变化时会发生什么情况。 这会禁用看门狗并将 WDO 置为无效吗? 以下低->高将重新启动看门狗吗? 这是否相当于将 1 写入 WDT_ERROR?
数据表中似乎有一个拼写错误:

“ NRST 和 NRST“似乎都是错误的、我假设 NRST 和 NIRQ 是指。
对于 MONx 引脚、指定了最大电压。 如果稳压器出现故障、MONx 的电压会更高、会发生什么情况? 是否存在钳位二极管?
是否允许插入一个串联电阻器来限制流入引脚的电流? 如果是、则流入引脚的最大允许电流是多少? 为了实现过压保护、您建议使用哪种类型的电路?
非常感谢。