This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2 的最大容量是多少?

Guru**** 2528780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550722/bq40z50-r2-what-is-the-maximum-capacity-of-the-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

互联网表明、bq40z50-R2 的最大容量为 65Ah。

但是、“设计容量“设置的最大值为 32 767mA

这不正确吗? 请查看以下照片。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否正在审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bonggeun、

    技术参考手册(带 65Ah)中记录了电量计的最大排放容量。  

    很多时候、客户希望使用更高的设计容量、因此测量仪表可以调整以适应此类电流、但会降低分辨率。

    您是否计划使用大于 32Ah 的电池组?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如果我使用的是 60Ah 电池,我需要将“设计容量“设置为 60 000mA 小时,但它只允许 32 767mA 小时 我该怎么办?
    是否应该将该值降低一半至 30、000mA?

    最终、我们需要使用 98Ah、因此我计划将该值降低一半至 49 000mA、并在完成 IC 选择后使用。

    但是、我是否应该将该值降低 1/3、而不是 1/2 刻度、降低到 32、667mA (98/3)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonggeun、

    请参阅此文件。  e2e.ti.com/.../8270.Scaling_5F00_For_5F00_Customers_5F00_With_5F00_HighCurrents_5F00_2.pdf