工具/软件:
互联网表明、bq40z50-R2 的最大容量为 65Ah。
但是、“设计容量“设置的最大值为 32 767mA
这不正确吗? 请查看以下照片。
此致


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
互联网表明、bq40z50-R2 的最大容量为 65Ah。
但是、“设计容量“设置的最大值为 32 767mA
这不正确吗? 请查看以下照片。
此致


你好。
如果我使用的是 60Ah 电池,我需要将“设计容量“设置为 60 000mA 小时,但它只允许 32 767mA 小时 我该怎么办?
是否应该将该值降低一半至 30、000mA?
最终、我们需要使用 98Ah、因此我计划将该值降低一半至 49 000mA、并在完成 IC 选择后使用。
但是、我是否应该将该值降低 1/3、而不是 1/2 刻度、降低到 32、667mA (98/3)?
Bonggeun、
请参阅此文件。 e2e.ti.com/.../8270.Scaling_5F00_For_5F00_Customers_5F00_With_5F00_HighCurrents_5F00_2.pdf