This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 SMBus 通信

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551092/bq4050-about-smbus-comunication

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

尊敬的专家

您好!
我们的客户目前正在测试电池 SMBus(工作频率 400K)通信、存在以下问题
1.BQ40Z50 (STOP)=0.86us、(START)=0.86us、但 tsu 的规格要求 IC 大于 4us
2、超时测试为 98us ,规格要求大于 5ms
请帮助与 TI 的 FAE 确认当前的 SMBus 通信参数是否正常。 如果是、请答复。
2.如果不好,需要根据规范修改,我可以询问如何修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 Hello 中、

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、您是否可以附加与此项目关联的.log 和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan

    主机和电池组之间的通信波形如下。 请参阅 GG 配置文件的附件:e2e.ti.com/.../PT_2D00_2789V2_5F00_TP5000mAH_5F00_2025_2D00_0610_5F00_PVT.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    经验证、电量监测计的硬件已通过 I2C 标准测试。  但是、电量监测计的固件会给电量监测计中的 I2C 增加很多开销。 如果 Guage 正在计算某个值(即 SoC)、那么在进行这些计算时它可能无法执行 I2C。

    如果您在进行背对背通信时、它们之间的时间很少、则可能会发生超时。