This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:HS 最短导通时间

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560537/lmg2100r044-hs-min-on-time

部件号:LMG2100R044


工具/软件:

尊敬的 E2E 支持:

我们能否分享高侧开关 (min) 是什么、或者如何计算它、以便保持在安全工作区与自举电容器电荷之间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于高侧最短导通时间、没有直接的答案、因为它在很大程度上取决于应用。  

     应该保险的主要因素 是将 HS-HB 电压保持在器件的 UVLO 关断阈值(最大值 3.7V)以上、以 防止它关断。  

    为了确保该电压保持在可接受的水平,可以使用简单的电容器电压 — 电流关系: I = C * dv/dt。
    在此公式中:
    -i 是高侧器件.3.5mA 的电流消耗、此处可使用。
    -dv 是 高侧导通时电容器中的压降。
    –dt 是高侧导通的时间。
    -C 是自举电容值。  

    C 的设计应确保压降 (dv) 不低于最大 UVLO 关断阈值并具有一些额外裕度。

    以 一个在 500kHz 下运行的降压转换器为例、高侧占空比为 80%。 在这里、周期为 1/500kHz =2us、高侧导通时间为 80%*2us = 1.6us。  假设 VCC 电压为 5V、自举电容器将充电至 Vboot = VCC - Vdiode = 5V - 0.9V = 4.1V

    然后、当高侧导通的时间为 1.6us 时、电容器电压根据 Vdroop = dv/dt 下降。  


    现在,我们根据自举电容值进行设计 — 如果我要使 Vboot 保持在 3.7V 以上、比如大约 3.9V、Vdroplop 必须等于 0.2V。

    因此、我可以重新排列上面的公式、求解 C:c = i*dt/dv= 3.5mA * 1.6us/0.2V=28nF。

    谢谢、

    John