This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:定制传感器分线板有奇怪的外部电源问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560135/launchxl-cc1312r1-weird-external-power-issue-with-custom-sensor-breakout-board

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R

工具/软件:

只需尝试使用采用 3.7V 3A 锂可充电电池的 Launchpad 和定制传感器分线板(...我设计的电路板与 TI 的传感器升压板非常相似)。   使用 USB 时、定制分线板上的所有传感器都可以正常工作、而且所有跳线都安装到位、就像 TI 封装发货的方式一样。  但是、在我的 syscfg 文件中、我使用器件 (CC1312R) 而不是电路板 (CC1312R Launchpad)、因为我的传感器以自定义方式配置为 GPIO 引脚。  我正在使用 UART 将所有传感器数据流式传输到终端 (DIO24-TX 和 DIO30-RX)。

我遇到的问题是使用外部电池电源。  我移除 线路中从 GRD 到 SWO 的所有跳线、并将 LS_PWR 跳线从 XDS110 电源移动到外部电源。  我将电池连接到 3.3V 和接地引脚。  我沉默了。  使用现成的降压/升压转换器时、I 测量电压和电流、没有问题、但电流在 600mA 周围波动很大、其中电压在 2.88V 时有点稳定。  这应该足以让传感器用数据突发。

后来我使用了我的工作台电源,它可以完美地工作,甚至高达 5V 2.4A。  然后、我将电路板连接到 USB、同时跳线仍处于外部电源上。 传感器无法正常工作、但当我将电池连接回引脚、而 USB 连接到计算机时、传感器会在终端中突发数据。  我取出电池、传感器停止运转。  我不是专家...通过查看参考设计和研究、我了解到了这一点。 起初、我似乎遇到了电源问题、但现在我不认为...这很奇怪。 我尝试了便携式电池组、但仍然没有传感器响应。 我需要以无线方式使用该 LaunchPad、无需连接工作台电源或将 USB 连接到计算机。   

我在做什么?  如果 TI LaunchPad 有很多现成的分线模块可以提供清洁电源(如果是这种情况)、请也告诉我。

如果你作出答复、我会提前感谢大家。

-Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    快速说明:使用外部电源时、请勿连接 LS_PWR 跳线或任何 LP 接头。  令人困惑的是、LS_PWR“ExternPower"是“是指  XDS110 的电源基准。  您当前的配置会导致 XDS110 出现电源问题、导致 XDS110 不应以任何方式连接。  您还可以使用基本的闪烁 LED LaunchPad 示例测试和确认这个预期的硬件配置。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO3qSt7B.OxbtXtVDrqnQQ__cc13xx_devtools__FUz-xrs__LATEST 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    首先、请遵循 Ryan 的建议、我们可以从这里提供支持。

    此致、

    Zack