主题中讨论的其他器件:CC1312R
工具/软件:
只需尝试使用采用 3.7V 3A 锂可充电电池的 Launchpad 和定制传感器分线板(...我设计的电路板与 TI 的传感器升压板非常相似)。 使用 USB 时、定制分线板上的所有传感器都可以正常工作、而且所有跳线都安装到位、就像 TI 封装发货的方式一样。 但是、在我的 syscfg 文件中、我使用器件 (CC1312R) 而不是电路板 (CC1312R Launchpad)、因为我的传感器以自定义方式配置为 GPIO 引脚。 我正在使用 UART 将所有传感器数据流式传输到终端 (DIO24-TX 和 DIO30-RX)。
我遇到的问题是使用外部电池电源。 我移除 线路中从 GRD 到 SWO 的所有跳线、并将 LS_PWR 跳线从 XDS110 电源移动到外部电源。 我将电池连接到 3.3V 和接地引脚。 我沉默了。 使用现成的降压/升压转换器时、I 测量电压和电流、没有问题、但电流在 600mA 周围波动很大、其中电压在 2.88V 时有点稳定。 这应该足以让传感器用数据突发。
后来我使用了我的工作台电源,它可以完美地工作,甚至高达 5V 2.4A。 然后、我将电路板连接到 USB、同时跳线仍处于外部电源上。 传感器无法正常工作、但当我将电池连接回引脚、而 USB 连接到计算机时、传感器会在终端中突发数据。 我取出电池、传感器停止运转。 我不是专家...通过查看参考设计和研究、我了解到了这一点。 起初、我似乎遇到了电源问题、但现在我不认为...这很奇怪。 我尝试了便携式电池组、但仍然没有传感器响应。 我需要以无线方式使用该 LaunchPad、无需连接工作台电源或将 USB 连接到计算机。
我在做什么? 如果 TI LaunchPad 有很多现成的分线模块可以提供清洁电源(如果是这种情况)、请也告诉我。
如果你作出答复、我会提前感谢大家。
-Derek