This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C9T:为控制器实现一个双相 180A(单相 90A)输出降压电路、推荐工作频率为 1MHz

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C9T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561440/tps536c9t-implement-a-dual-phase-180a-single-phase-90a-output-buck-circuit-with-a-recommended-operating-frequency-of-1mhz-for-the-controller

器件型号:TPS536C9T


工具/软件:

项目目标:两相、180A 输出、500kHZ –1MHz。

使用的主要组件:TPS536C9T(TI 控制器)、JWH7069(非 TI DrMOS)、C2000(TI DSP 主控制)。

具体问题:1. TPS536C9T 是否可用作两相 180A 输出降压电路的控制芯片? 其 PWM 输出驱动电平和时序是否符合 JWH7069 的输入要求? 2.应如何将 TPS536C9T 的电流检测电路配置为从 JWH7069 的 SPS 引脚读取信号输出? 3.是否有任何相关的参考设计或应用手册? 或者、是否有更好的推荐方法来实现这一点? 非常感谢您帮助我解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    听起来我们需要在公共论坛之外进行讨论 、以保护我们的两个信息。 我刚刚给您发送了一封电子邮件。  

    此致、
    Nick Z