请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS536C9T工具/软件:
项目目标:两相、180A 输出、500kHZ –1MHz。
使用的主要组件:TPS536C9T(TI 控制器)、JWH7069(非 TI DrMOS)、C2000(TI DSP 主控制)。
具体问题:1. TPS536C9T 是否可用作两相 180A 输出降压电路的控制芯片? 其 PWM 输出驱动电平和时序是否符合 JWH7069 的输入要求? 2.应如何将 TPS536C9T 的电流检测电路配置为从 JWH7069 的 SPS 引脚读取信号输出? 3.是否有任何相关的参考设计或应用手册? 或者、是否有更好的推荐方法来实现这一点? 非常感谢您帮助我解决这些问题。