This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS65987DDKEVM 通信测试:BC1.2 禁用和 R135/R136 移除

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS25751EVM, TPS65987DDKEVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558635/tps25751-tps65987ddkevm-communication-testing-bc1-2-disable-and-r135-r136-removal

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDKEVM、TPS65987DDK、 TPS65987

工具/软件:

您好、

这是一个相关问题的后续问题。

 关于:TPS25751:确认 TPS25751 的独立运行 (PR_Swap / DR_Swap) 

由于 TPS25751EVM 当前不可用、因此我们正在临时评估 TPS65987DDKEVM 作为替代器件。
未来、我们计划迁移到 TPS25751、但现阶段我们主要使用 TPS65987DDKEVM 进行通信测试。

在 EVM 原理图中、我们注意到 USB D+/D−线路连接到 PD 控制器。 请您帮助确认以下内容:

  1. 此 D+/D−连接是否用于 BC1.2 充电检测/广播?

  2. 出于通信测试目的、是否可以移除 EVM 上的 R135/R136 并将 D+/D−直接连接到外部设备(打印机)?

  3. 在这种情况下、是否应在应用程序自定义工具中应用任何建议的设置(例如,禁用 BC1.2 检测/广播或禁用告示板)以确保正确操作?

感谢您的指导。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您联系我们。  

    此 D+/D−连接是否用于 BC1.2 充电检测/广播?

    是的、连接用于 BC1.2。 D+/D-连接到 GPIO18 和 GPIO 19、请参阅下表。 但是、TPS65987DDKEVM 不再支持此应用程序。

    出于通信测试目的、是否可以移除 EVM 上的 R135/R136 并将 D+/D−直接连接到外部设备(打印机)?

    PD 控制器负责电源角色和有关 PD 控制器的数据。  通信数据不能由 PD 控制器管理。 我将研究将 D+/D-连接到外部器件时的行为。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:

    PD 控制器负责电源角色和有关 PD 控制器的数据。  通信数据不能由 PD 控制器管理。 我将研究将 D+/D-连接到外部设备的行为方式。

    好的、我将等待您的更新。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的答复。

    由于这是一个假日周末、回复将被延迟。 请在星期三结束前给我们回复。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、  

    感谢您的耐心。

    遗憾的是、D+/D-信号用于协商所连接 PD 器件的电源要求和电源角色。    通过 D+/D-发送的信号 特定于电源否定合约、并且除此 PD 数据之外的任何数据都不能 中断。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:

    非常感谢您的持续支持。

    我想指出您最近的评论与 TI 文档/USB PD 规范之间可能存在差异。

    在你的最后一封信中提到:

    “D+/D-信号用于协商所连接 PD 器件的电源要求和电源角色。“

    但是、根据 TI 文档(TPS65987DDK / TPS65987-90 EVM 用户指南和 TPS65987 数据表)以及 USB PD 规范:

    • USB 电力输送协商(包括 PR_Swap/DR_Swap)始终使用 USB PD 协议通过 CC 线路执行。

    • D+/D−引脚仅用于 USB2.0 数据传输和可选的 BC1.2 检测/广播。

    实际上、我们的客户已经成功验证了 TPS65987 评估板上的预期运行情况:

    • 平板电脑通过 USB PD 充电(通过 CC 协商电源合约)。

    • 同时、平板电脑通过 USB2.0(D+/D−)发送打印数据、打印机成功执行打印作业。

    该实际结果与记录中的架构((CC 上的 PD、D+/D−上的数据)相匹配、但无法解释假设 PD 协商是否通过 D+/D−发生。

    请确认并在必要时更正前面的声明、以便我们的理解与正式设备行为保持一致。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的答复。  

    很遗憾、D+/D-信号用于协商所连接 PD 器件的电源要求和电源角色。

    抱歉、我是说 D+/D-可用于 BC1.2。  不通过 DP/DM 进行 PD 协商、仅限 BC1.2(如果启用了 PD 设置且 D+/D-路由到<xmt-block2> PD</xmt-block> GPIO4/5)</s> PD

    您是正确的。CC 线路用于发送 PR_Swap 和 DR_Swap 等 PD 消息。 Type C 端口的 D+/D-用于 USB2(仅数据)、可选择性地用于 BC1.2。  重申 我先前的观点、通信数据不能由 PD 控制器管理。 话虽如此、如果要断开 D+/D-与 PD 控制器的连接、您就可以使用这些线路与打印机进行通信。 请记住、PD 控制器无法帮助管理该数据传输。  

    谢谢您、

    Katilynn